This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:TVS

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312963/ds90ub960-q1-tvs

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04-Q1

您好!

  我是否需要将 TVS 放在 FPD-link 线路上? 如果是、您能否给我一些有关选择和放置电视的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    无需在 FPD-Link 接口上放置额外的 ESD 保护二极管、因为器件引脚具有内置的 ESD 保护单元(有关内置引脚的额定 ESD 保护、请参阅数据表规格部分)。 如果您需要超出引脚保护级别的额外保护、也可以添加外部二极管。 主要要求是二极管的额定值必须适合高速应用、以在高频下提供非常低的插入损耗。 我们通常推荐 TPD1E01B04-Q1等器件。 您还必须密切注意 PoC 应用中二极管的放置和工作反向电压。 如果使用 PoC、则需要选择工作反向电压高于 PoC 电压的二极管、或者将二极管放在交流耦合电容器的器件侧。 两种放置方式均可接受

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

       芯片中应该有一个等效 TVS。 它的击穿电压是多少? 这很重要、因为如果外部 ESD 二极管具有更高的击穿电压、则无法保护器件、因为内部二极管会先击穿并产生高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    我们不能分享用于 IO 的 ESD 保护单元内部设计结构的详细信息。 但是、我们有以下与960上 ESD 性能相关的规格:

    我们还具有以下应用于引脚的直流电压的绝对最大值规格:

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

      我了解。 我不是想 问设计细节、而是想指出我想知道阈值的原因。 如果无法给出阈值、则建议至少使用安全值。 我认为这是一个合理的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    我将对此进行检查、以查看我们是否有可用的数据。 请等待1-2天  

    谢谢。

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    内部 ESD 二极管单元的击穿电压为~8V  

    此致、

    凯西