This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB953A-Q1将自举配置模式2更改为模式3

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311717/ds90ub960-q1-ds90ub953a-q1-change-strap-configuration-mode-2-to-mode-3

器件型号:DS90UB960-Q1

大家好、

DS90UB960-Q1与 DS90UB953A 配套使用。 当 MODE2更改为模式3时、带宽实际上在1.2Gbps 时使用、DS90UB960-Q1需要修改什么?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy。

    960的两种953模式是相同的。 因此、您无需在960上进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    现实情况是,我们不对960做任何更改,目前没有视频输出。

    954以前已经过调试、但在输出之前需要通过软件修改。 954和960是否不同?

    此致、

    艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    953连接到哪个960 RX 端口?

    您是从模式2切换到模式3还是相反?

    进行此切换时、您是否在953上进行了任何寄存器更改? 您需要在寄存器0x05中进行一些更改、

    您是否能够从连接的 RX 端口提供寄存器转储?

    此外、您还需要注意、从外部 CLK 切换到 AON CLK 模式时、953 CLKOUT 将停止向图像传感器输出时钟。