This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:回送过程

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312382/dp83822i-the-procedure-of-loopback

器件型号:DP83822I

大家好、

请告诉我使用每个回送功能的过程。
用户是否可以通过简单地执行以下操作来开始?
如果否、请告诉我正确的程序。

MII 环回:
设置寄存器地址0x0000[14]=1b

近端环回:
设置寄存器地址0x0016[4:0]
00001 = PCS 输入环回
00010 = PCS 输出环回
00100 =数字环回

远端环回:
设置寄存器地址0x0000[14]=1b

反向环回:
设置寄存器地址0x0016[4:0]=10000b

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    远端环回和反向环回是同义词。 对于模拟或数字环回、建议禁用自动协商和自动 MDIX。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    感谢您的答复。

    对于模拟或数字环回、我建议客户禁用自动协商和自动 MDIX。

    我理解远端环回和反向环回是同义词。

    其他程序是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他一切看起来都正常。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    抱歉、我还有一个问题。

    此时执行软件复位的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥山、

    请提供更多背景信息吗? 软件复位用于将 PHY 配置擦除回初始状态。

    此致、

    格罗姆