主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1、 DS90UB953-Q1
你好
与之前的帖子类似、我需要拆分/分解为 FPD-III 链接、以便能够实时显示和记录摄像机数据。 我已经尝试用红色突出显示现有系统。
根据我收集到的信息、应该可以将摄像头上的 FPD-III 分离成两个相同的 MIPI CSI-2输出、其中一个馈送将由 FPGA 用于处理、另一个将进行 重新校准并传递到原始系统显示屏。 该显示屏使用解串器 DS90UB960-Q1、但目前无法获取有关 摄像头中使用的串行器的任何信息、因为它是一个灌装组件。
视频格式为1080p @30Hz。
我的问题是:
1 -在不知道哪个设备正在序列化摄像头数据的情况下、是否可以说此系统是否工作? 我知道在许多其他线程中、都有非常具体的可兼容器件列表。 DS90UB960-Q1声称它与 DS90UB953-Q1兼容、因此我认为我们可以在链路的这一侧处理。
2 - 是否会使用辅助控制数据(I2C)桥接 MIPI CSI-2链路?
3 -如果 FPGA 的 MIPI CSI-2数据中嵌入了控制数据、这是否会导致处理问题? 从我收集到的数据来看、双向控制的数据是 TI 的专有数据、所以我不知道如何处理这些数据。
谢谢
丹