This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:原理图和 PCB 文件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315465/tusb9261demo-shematics-and-pcb-file

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!  

为了继续调查我们系统中使用 TUSB9261并借助 KeyStone 2 SoC K2E 的 SS 中的 USB 复位现象 、如" TUSB9261:在超高速协商后启动期间 USB 重复复位突发-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛"中所述  

我们想将我们的设计与 TUSB9261DEMO 电路板的参考设计进行比较、在连接到 K2E EVM 开发板的 USB0端口后、该设计并未观察到。

是否有可能获得原理图和 PCB 文件来分析可能的差异(可能在电源链和复位链上,或5GB/S SS 差分链路完整性问题?)

感谢您的帮助

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fr é d é ric:

    是的、我认为我们应该能够提供部分甚至所有这些文件。 请在 E2E 上接受我朋友的申请、我会看到即将其发送出去。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederic:

    仍在等待您回复朋友的请求。 请告诉我、以便我可以将文件发送出去。

    谢谢。

    瑞安