This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何在 LET 的测试模式下设置有关 ds90ub983-Q1的寄存器、DS90UB948可以显示测试图像?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315555/ds90ub948-q1-how-to-set-registers-about-ds90ub983-q1-in-test-pattern-for-let-ds90ub948-can-show-test-image

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB983-Q1ALP

我们是一个 车载项目、使用 ds90ub983作为 SER、使用 DS90UB948作为 DES。  

现在,我们需要  在测试模式中设置有关 ds90ub983-Q1  的寄存器,以显示 DS90UB948中的测试图像。 这是为了 向客户展示它可以正常工作。

值得注意的是、我们的 LCD 尺寸为1920x720。

就这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai:

    建议通过 ALP 使用98x (983)脚本生成工具进行有关测试模式的配置;因为这些器件有数百个寄存器需要配置。 您可以在 FPD/SharePoint 上找到脚本生成工具。 请注意、脚本生成工具 在保密协议下开放供客户使用。 请联系您当地的 TI FAE 代表 、他们可以通过 NDA 门户帮助支持文档申请。

    此致!

    约什