This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计文件请求

Guru**** 2919300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309410/design-file-request

器件型号:TUSB8041EVM

您好!

我正在查找 TUSB8041EVM 布局文件、与该主题类似 TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 硬件设计文件申请-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

此致、

特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trjas 您好:

      请接受我的友情请求、我会通过私人消息将 EVM 文件发送给您。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我只是接受了。 请在您获得机会时发送该文件

    此致、

    特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas:

      EVM 文件已发送,请检查您的消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我正在尝试在 OrCAD 查看器上打开 EVM 文件、但显示有错误且不正确、并且说我需要使用 DB Doctor。 您可以发送给我一个新文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas 您好:

       EVM 文件由 Cadence Allegro 软件开发。 您还有什么其他软件?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas 您好:

       您是否了解 您正在使用的 PCB 软件? 人们通常使用 Allegro 或 Altium。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我曾尝试使用 Allegro 和 Altium、但由于某种原因两次都无法打开文件。

    此致、

    特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas 您好:

      您有什么 Allegro 版本?  该 PCB 文件是 使用 Allegro 设计的、  16.5.

    此致

    布赖恩