This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:数字输出的格式是什么?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315908/tpic8101-what-is-the-format-of-the-digital-output

器件型号:TPIC8101

您好!

TPIC8101具有数字输出、如数据表的第13页所示:

积分器输出一个组合的10位响应(第一个响应中为8位、第二个响应中为2位)。

我不明白的是、格式是什么? 它是定点 Q 符号吗? 如果是、那么 Q2.8、Q5.5的确切内容是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能方框图中所示、积分器输出直接发送到 DAC。 所以它只是一个二进制值、其中0 =最低、1023 =最高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!