This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:TFP401A-Q1

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315754/tfp401a-q1-tfp401a-q1

器件型号:TFP401A-Q1

团队、

根据对其他问题的解答、TFP401A-Q1可以通过 HDMI 输出 RGB666 (18位)。

如果 TFP401A-Q1将信号输出到具有 RGB666输入的 TFT、是否可以按如下所示进行连接?

如果不起作用、请告诉我您的改进建议。

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤山

    TFP401-Q1具有如下所示的特定颜色映射、请仔细检查 TFT 面板颜色映射要求。

    在方框图中、您需要连接两个 MSB。 对于两个未使用的 LSB、请将它们接地。

    谢谢

    大卫