This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:发送/接收的 CAN 收发器 LED 指示? 如何执行该操作?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315779/sn65hvd230-can-transciever-led-indication-for-send-recieve-how-to-do-this

器件型号:SN65HVD230

大家好、我即将使用图片中的电路、  

我已确认此功能可以正常工作、对我来说没有任何问题(使用橙色 PI 5 PLUS)

但最好有一些 LED 指示器用于发送和接收。  

我的问题是、我怎样才能以正确的方式做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 LED (小于8 mA)置于 D 和 R 引脚上;信号为低电平有效。 CAN 是双向的、收发器始终在 R 上输出总线状态、因此 TX LED 绝不会单独亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答、这就是我从您的解释中理解的。  

    我选择的 LED 是5mA LED Vf 2.8V,蓝色发光颜色。 如果正确、TX/Rx 信号应为3.3V。 因此、 每个 LED 都需要100 Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电流朝这个方向流动;交换极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初学者错误(像我一样)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助:)