This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:即使电缆接反、DIR 引脚也不会改变。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3212, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313471/tusb321ai-dir-pin-is-not-changed-even-cable-is-reversed

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TPS22916

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TUSB321AI 测试他们自己的 PCB。

连接方式如下所示。

[Sink;Scanner Device;USB C is controlby ST MCU]<--USB C Cable->[Source;Power Gender;USB C is controls by TUSB321AI and HD3SS3212]

问题是、当他们在接收端翻转电缆时、CC1/CC2电压是正常的、工作正常。 但它们在源极侧翻转电缆、CC1/CC2电压是正常的、但 DIR 引脚始终为高电平。

如果它们连接了 A 上的源极侧、则电压如下所示;

CC1:1.77V、CC2:4.92V、DIR:3.35V

如果连接 B 上的源极侧、则电压如下所示;

CC1:4.92V、CC2:1.77V、DIR:3.35V

关于这一点、我想在下面介绍一个主题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722095/tusb321-tusb321-dir-output-does-not-toggle-when-the-plugged-usb-type-c-device-orientation-is-changed

该主题指出 DIR 引脚更改也与 VBUS 相关。 但我无法完全理解。 (VBUS 不仅仅是输入电压? 我们应该控制它吗?)

为了方便起见、我附上波形和原理图。 (原理图将在为我的客户提供支持后删除。)

e2e.ti.com/.../scope.xlsx

e2e.ti.com/.../0143.sch.pdf

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    正如您在链接的 E2E 主题以及 此 E2E 帖子中所看到的 您应该通过 VBUS 开关来控制 VBUS。

    Unknown 说:
    VBUS 不仅仅是输入电压?

    VBUS 不仅仅是输入电压、它还是主机(DFP)和器件(UFP)之间的电力输送机制。 DFP 和 DRP 端口应控制 VBUS、以便 CC 协商在 VBUS 变为高电平之前发生。 这可以 使用 TUSB321AI 上的 ID 引脚、在 ID 变为低电平时应用 VBUS 来完成。

    您可以使用321数据表中的典型应用来查看 VBUS 开关在系统中的外观(下图 )。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的支持。

    请确认以下顺序是否正确;

    1.检测到 CC 引脚已连接

    2. ID 引脚变为低电平(从高电平开始)

    3.已应用 VBUS

    和... 如果在连接 CC 引脚之前施加 VBUS 电压、DIR 引脚不会变为低电平。 <-对吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您所描述的顺序是正确的。

    我 看了您的 CC1/2行、没有看到问题。  这些线路上的0欧姆电阻器(R117/118) 正常。

    这使我相信 VBUS 是你的问题。 过去我们已经看到过、在 VBUS 未受控制时、DIR 引脚不对电缆翻转做出响应的情况。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的支持。

    我的客户决定添加负载开关来控制 VBUS。 请查看下面的原理图、并检查是否提供该原理图。

    (可能负载开关启用低电平有效。)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您走上了正确的道路。

    我不确定您使用的是哪种负载开关。 如果 EN_L 为低电平使能引脚、则 已正确连接 ID 信号。

    VBUS_DET 线路是否与连接到连接器的 VBUS 相同? 您应该将321上的 VBUS_DET 连接到与连接器相连的 USB VBUS。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    是的、负载开关的输入来自 C 型连接器、输出连接到 VBUS_DET。 它由 ID 引脚(VBUS_DET_EN)进行控制。

    我向我的客户推荐了具有低电平有效使能的负载开关 TPS22916。

    如果我的客户有其他问题、我会问更多。

    此致、

    蔡斯