Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, AM5748
主题中讨论的其他器件: AM5748
您好!
DP83869HM 通过 RGMII0接口与 AM5748连接。 通信已建立、但链路未建立。 由于我们正在使用 RGMII 至铜缆模式、GTX_CLK 必须为125MHz、但我们获得了2.5MHz。 这是因为 GTX_CLK、链路未建立或者需要任何其它配置。 在硬件搭接中、PHY_Add 设置为0XC 且 OPMODE[2:0]=000、即 RGMII 至铜缆模式。 要设置为该模式、需要进行什么寄存器配置?
谢谢。
卡伊特拉·库拉尔