This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:ISUP;电源电流、睡眠模式

Guru**** 2771915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314520/tcan4550-q1-isup-supply-current-sleep-mode

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、

请告诉我 ISUP 的电源电流。

数据表指出 ISUP 为25µA (典型值)和42µA (最大值)。

典型值和最大值时的条件(施加的电压和环境温度)是什么?

如果您可以通过"图6-1计算 ISUP 的典型值和最大值、 ISUP vs Vsup 睡眠模式"、请分享您的想法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该规格的环境测试条件列为-40C 至+85C、VSUP 电压范围为5.5V 至30V。  典型值的条件为25°C 且 VSUP = 12V。

    最大值来自最坏情况下的温度和电压转角点、在本例中、应满足较高电压和较高温度的要求。  因此、最大条件将是85°C 且 VSUP = 30V。

    图6-1曲线是在器件上收集的典型曲线、可能没有显示涵盖器件间差异和制造过程变化的最大规格中包含的统计裕度。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    对于典型值(12V、25°C)、图6-1表示24µA、而6.6电源特性表示25µA。
    这种差异有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-1是在不同的电压和温度条件下收集的一个单元上的数据、来表示"典型"值。  

    规格表的典型值和最大值基于从多个器件以及代表半导体工艺变化的设计仿真收集的数据。  因此、该表的典型值涵盖了器件间的差异、图6-1中使用的单位与该1uA 范围内的总平均值相关。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我很理解。

    此致。