This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:在基于 MIPI DPHY 的 DSI 开关应用中、可以定制通道吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315577/ts3dv642-q1-in-mipi-dphy-based-dsi-switching-application-can-the-channels-be-customized

器件型号:TS3DV642-Q1

团队好,

希望你做得好!

在基于 MIPI DPHY 的 DSI 开关应用中、可以自定义通道吗? 例如、一对引脚 D0+/D0-连接到 LVDS 的 CLK+/-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要 TS3DV642-Q1输入和输出之间的通道顺序匹配、就可以。

    谢谢

    大卫