This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:寄存器中的 DS110DF111、我能否获得链路速度?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313301/ds110df111-ds110df111-in-register-can-i-get-the-link-speed

器件型号:DS110DF111

你好

我知道0x54[7]是信号检测观测位。

我能得到链路速度吗? 10G 还是1G 状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    DS110DF111没有回读输入信号数据速率的方法。 观察到信号检测后、CDR 将尝试锁定至组0和组1编程数据速率、如果在寄存器0x02中获得 CDR 锁定、则将回读。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    另一个问题

    我 知道"可通过 ReG_0x2F"配置标准速率模式

    默认数据速率为组0 = 1.25Gbps、组1 = 10.3125Gbps。

    这意味着、我可以使用1G 或10G SFP。

    如果将0x2F[7:4]设置为0xC0,则1G 已停止服务。

    但是、有可能吗? 仅支持1G、小于10G 的服务不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    DS110DF111可 通过手动数据速率配置来配置为仅支持1.25Gbps。 请执行以下寄存器写入。

    • 0x60=0x00 (组0速率 LSB)
    • 0x61=0xB2 (组0速率 MSB)
    • 0x62=0x00 (组1速率 LSB)
    • 0x63=0xB2 (组1速率 MSB)
    • 0x64=0xFF (设置 PPM 容差最大值)
    • 0x09[2]=0b1 (启用覆盖分频器选择)
    • 0x18[6:4]=0b011 (除以8)
    • 0xA[3:2]=0b11 (使 CDR 复位生效)
    • 0xA[3:2]=0b00 (使 CDR 复位无效)

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    与相反、IF 仅支持10 Gbps。

    • 0x60=0x90 (组0速率 LSB)
    • 0x61=0xB3 (组0速率 MSB)
    • 0x62=0x90 (组1速率 LSB)
    • 0x63=0xB9 (组1速率 MSB)
    • 0x64=0xFF (设置 PPM 容差最大值)
    • 0x09[2]=0b1 (启用覆盖分频器选择)
    • 0x18[6:4]=0b000 (全速率)
    • 0xA[3:2]=0b11 (使 CDR 复位生效)
    • 0xA[3:2]=0b00 (使 CDR 复位无效)

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您共享的此编程序列仅将重定时器配置为10.3125Gbps。 要仅将重定时器配置为10Gbps、请按照我在上面提供的1.25Gbps 相同序列进行一次更改、即0x18[6:4]=0b000 (全速率)。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、不要更改0x60-0x63寄存器?

    该苦恼。

    • 0x60=0x00 (组0速率 LSB)
    • 0x61=0xB2 (组0速率 MSB)
    • 0x62=0x00 (组1速率 LSB)
    • 0x63=0xB2 (组1速率 MSB)
    • 0x64=0xFF (设置 PPM 容差最大值)
    • 0x09[2]=0b1 (启用覆盖分频器选择)
    • 0x18[6:4]=0b000 (全速率)
    • 0xA[3:2]=0b11 (使 CDR 复位生效)
    • 0xA[3:2]=0b00 (使 CDR 复位无效)

    或仅更改

    0x18[6:4]=0b000 (全速率)

    我的例子是使用"IP 开关"更改速度。

    以支持10G 或1G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    • 0x60=0x00 (组0速率 LSB)
    • 0x61=0xB2 (组0速率 MSB)
    • 0x62=0x00 (组1速率 LSB)
    • 0x63=0xB2 (组1速率 MSB)
    • 0x64=0xFF (设置 PPM 容差最大值)
    • 0x09[2]=0b1 (启用覆盖分频器选择)
    • 0x18[6:4]=0b000 (全速率)
    • 0xA[3:2]=0b11 (使 CDR 复位生效)
    • 0xA[3:2]=0b00 (使 CDR 复位无效)
    [/报价]

    此序列可用于将重定时器配置为10Gbps。

    • 0x60=0x90 (组0速率 LSB)
    • 0x61=0xB3 (组0速率 MSB)
    • 0x62=0x90 (组1速率 LSB)
    • 0x63=0xB9 (组1速率 MSB)
    • 0x64=0xFF (设置 PPM 容差最大值)
    • 0x09[2]=0b1 (启用覆盖分频器选择)
    • 0x18[6:4]=0b000 (全速率)
    • 0xA[3:2]=0b11 (使 CDR 复位生效)
    • 0xA[3:2]=0b00 (使 CDR 复位无效)
    [/报价]

    该序列可用于将重定时器配置为10.3125Gbps。

    请注意、64b/66b 编码的10GbE 具有10.3125Gbps 的线路速率。 我们通常会看到大多数客户使用10.3125 Gbps。

    此致!

    卢卡斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paddy、如果您有任何后续问题、请告知我、否则我将关闭此主题。

    此致!

    卢卡斯