This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:DS92LX1621相关问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX2121, DS92LX2122, DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315550/ds92lx1621-ds92lx1621-related-issues

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件:DS92LX1622、DS92LX2121 、DS92LX2122

您好,

问题1:DS92LX1621和 DS92LX1622是否有停产计划、以及它们的生命周期剩余多长时间?

问题2:是否所有符合通道链接 III 标准的芯片都可以相互连接? 客户在 TI 官网上看到、还采用了 DS92LX2121/2122器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    Unknown 说:
    问题1:DS92LX1621和 DS92LX1622是否有停产计划、以及它们的生命周期剩余多久?

    我很快会回复您的问题。

    [报价 userid="520944" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315550/ds92lx1621-ds92lx1621-related-issues ]问题2:符合频道链接 III 的所有芯片能否相互连接? 客户在 TI 的官方网站上看到也有器件 DS92LX2121/2122。

    使用通道链路 III 的芯片  不 无法连接其他通道链接 III 设备、除非它们使用相同的串行帧格式。

    该 DS92LX1621/22  无法 连接至 DS92LX2122/22、因为数据有效载荷不同。 DS92LX1621/22还在其帧中使用了 CRC。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    关于您的第一个问题、这些器件没有废弃或生产关闭计划。

    此致!

    插孔