This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:负电压控制

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316281/tvs0500-negative-voltage-control

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件:TPS25947TVS1400

您好!

我在输入中使用了 TPS25947、仅支持最低-15V 负电压保护。

如果我想添加 TVS 以增加负保护范围、是否可以在输入端添加反向单向 TVS 以仅钳制感知电压?

~的输入电压范围为+9 μ V+14V。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TVS1400在此处将是一个不错的选择。 它将钳制-0.5V 以下的负电压和16V 以上的正电压。

    此致、
    塞巴斯蒂安