This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:关于 EN 控制电路

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315801/tca39306-about-en-control-circuit

器件型号:TCA39306

您好!

我有疑问。

在如上所示的电路中、当 EN 导通时、SCL1和 SDA1的电平从1.2V 变为大约2.2V。

如图8-6所示进行连接并控制 VCC2时、SCL1和 SDA1电平保持在1.2V。

是否必须如图8-6所示连接 EN?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚上的偏置电压在降压转换时控制钳位电压、因此它必须是 Vref1/2偏置电路的一部分。

    要禁用该器件、必须实际禁用 VCC2、或使用漏极开路或集电极开路驱动器将 EN 拉低;请参阅 将使能引脚与 LSF 系列配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松下山市

    如 Clemens 所述、EN 引脚设置将1侧与2侧分开的内部 PassFET 的栅极偏置。  

    如果在漏极/源极连接设置为 VCC1 = 1.2V 时栅极电压= 3.3V、则始终存在 Vgs > Vth、这意味着内部 passFET 导通、在 VCC2和 VCC1之间形成一个分压器。 这就是 SCL1和 SD1悬空至2.2V 的原因。  

    我建议将 EN 引脚连接至 VCC1或低于1.8V 的电压。  

    第一张图是开关模式-但这要求 VCC1 = VCC2。  

    第二个图8-6是转换模式、此配置是正确的。 VREF2和 EN 连接将正确地将 EN 引脚电压的偏置设置为约1.2V + 0.6V = 1.8V、约为高于 VCC1的二极管压降。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解。
    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松下山市

    感谢您的提问。 我现在将关闭该主题。  

    此致、

    泰勒