This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Voh、Vol、Vih、Vil

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307792/pca9306-voh-vol-vih-vil

器件型号:PCA9306

您好!

我们将在设计中使用 PCA9306。 为了检查直流分析、数据表中未提及噪声容限数据。  

请您为此 IC 提供 Voh、Vol、Vih、Vil 详细信息。

摩尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mani、

    PCA9306是一款无源转换器、它通过内部 passFET 执行电平转换。 因此、没有任何逻辑阈值(VOL VOH)参数、因为它不会解码电压高电平/电压低电平状态。 对于 VREF1以下的输入信号、开关处于闭合状态、并以 输入和输出之间较小的 Ron 值呈现。 对于高于 VREF1的输入信号、此开关打开并且输入和输出相互隔离。 外部上拉电阻允许信号上拉至所需的 VCC。

    VIL/VIL VOL 电平直接取决于外部上拉电阻和系统中的灌电流大小。 您也可以参阅此应用手册 、了解如何进一步选择合适的上拉电阻值。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    当开关打开时、我有疑虑。

    下面的屏幕是数据表中的典型应用电路。 对于 SCL1/SDA1侧、由于 控制器具有开漏驱动器、I2C 控制器的输出电压无法超过 VREF1。  两侧的转换电压电平是多少?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 偏置电路使导通晶体管的栅极电压变为 VREF1 + Vthreshold。 因此、当任何 I/O 引脚上的电压达到 VREF1时、晶体管就会切换。 (晶体管是对称的、因此两侧的阈值相同。 您只会由于上拉电阻器而得到不同的输出电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢