This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171 Linux 驱动程序

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315768/tmds171-tmds171-linux-driver

器件型号:TMDS171

团队成员

我们使用 Linux 平台开发我们的产品、并 在我们的用于 HDMI 的板上包含了 TMDS171。  

我有以下问题需要您的帮助:

 TMDS171是否有 Linux 驱动程序来控制上电序列

2.在实际应用中,上电顺序是否可以由硬件自动完成?

3.在实际应用中,我们需要更改为 TMDS171的配置还是在系统开机时使用默认配置?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我在下面插入的回复、

     TMDS171是否有 Linux 驱动程序来控制上电 序列

    ***否

    2.在实际应用中,上电顺序是否可以由硬件自动完成?

    ***是, 有关详细的实施信息,请参阅第8.3.1节"复位实施"和第8.3.2节"操作时间"。

    3.在实际应用中,我们需要更改为 TMDS171的配置还是在系统开机时使用默认配置?

    *** TMDS171可配置为引脚搭接模式或 I2C 模式。   有关 TMDS171配置信息、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slla466.pdf。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!