This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713-Q1:ESD 保护

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S713-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315951/tpd3s713-q1-esd-protection

器件型号:TPD3S713-Q1

大家好、

我想了解 DP/DM 接口 TPD3S713-Q1中 ESD 保护单元的电气参数和 ESD 钳位波形。

我将 DP/DM 连接到可承受1kV ESD 的 SoC、并想知道 TPD3S713-Q1 DP/DM ESD 保护单元是否存在  

可以将电压钳制到足够低的水平、以支持 SoC I/O 引脚。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    抱歉、我也无法从数据表中找到此数据、但我发现 DM_IN 和 DP_IN OVP 阈值大约为典型值3.9V。 电池短路测试结果表明、DP_OUT 达到大约5V。 我想 ESD 测试结果应该是相似的、对您来说可以吗? 谢谢你。  

    此致、

    国野市