This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810EVM-RSC:DS160PR810增益设置挑战

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305660/ds160pr810evm-rsc-ds160pr810-gain-setting-challenges

器件型号:DS160PR810EVM-RSC
主题中讨论的其他器件:DS320PR810、DS160PR810

团队、您好!

我目前正在自行设置中为转接驱动器配置增益设置、但遇到了一些难题。 我感谢你在处理这一问题方面的见解和专业知识。

设置:

  • 我使用 SMA 到 PCIe 卡配置。
  • 为转接驱动器 EVM 提供外部12V 电源。
  • 从 DSO 发送输入信号并在频谱分析仪中监控输出。

问题: 尽管对转接驱动器应用了增益、但我未在输出侧观察到任何明显的差异。

要实现所需的输出、我还应该考虑任何其他因素吗? 或者、使用此设置可以检查增益变化吗?

谢谢
桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    我觉得配置不错。 能否向我们进一步介绍您从 DSO 发送到转接驱动器的信号? 如果您手头有这些照片、您的输出观察结果图片也会很有用。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 DSO、我发送了振幅为0dBm 的60MHz。 向转接驱动器添加增益(3dB 到18dB)后、输出功率仍然是0dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    60 MHz 远低于 PCIe 信号的频率、因此我想知道器件 CTLE 是否会严重影响信号形状或振幅。 您能解释一下在哪里找到3 dB 和18 dB 增益值吗? 我希望改变低频信号观察到的信号振幅的唯一设置是驱动器 VOD (0至-6dB 选项)和直流增益(0或+3.5dB)。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    我也尝试了针对1GHz 的相同测试。

    在使用 EQ 指数值的 Sigcon 工具中、我们可以为各个通道添加增益(我们可以提高信号增益)。  

     

    在数据表中、它们为每个 EQ 指数值提供了增益值。

    到目前为止,这是我的理解。 请多多指教。

    谢谢
    桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

     您分享的数据表中的增益值是放大器在某些频率点时的频率响应幅度(8GHz 与第4代速度运行相关、4GHz 与第3代速度运行相关)。 它们可以解释为对高速信号衰减提供多少补偿、但未反映整个波形的幅度。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:
    为了进一步改善各个通道的信号强度、您能否针对实现该目标提供具体建议? 此外、如果您能了解我提供的设置是否符合增强信号强度的目标、我将不胜感激。  

    此致、

    桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    如果可能、您能否还提供有关该错误原因的见解?

    此致、
    桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    1)。 这可能是 GUI 问题、由于某种原因、窗口驱动程序超时、无法与 DS320PR810器件通信。

    2)。 对于您的测量、请注意以下事项:

    A)。 确保 DS320PR810的 TX 侧靠近100 Ω 端接电阻。 此终端允许器件的 RX 侧启用其在射频源上的终端。

    B)。 请在您的射频源使用大约-25dbm 的功率。 这将使器件能够在无压缩的情况下在线性区域内运行。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    为供您参考、我使用的是 DS160PR810器件。

    我将检查测量值、然后告诉您。

    此致、
    桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    您是否有关于评估板的任何测试数据报告或任何器件测试报告? 我们无法诊断是否应用了转接驱动器增益。

    谢谢
    桑提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    我认为我们没有适用于 DS160PR810的这类材料。 用户指南的第3节显示了 功能测试设置、这是 EVM 的主要用途。 在调试时、检查电磁特性只是一个有限的备份。 正如我之前所说的、EVM 及其上的器件的效率主要应该通过在具有根复合体和端点的功能环境中成功实现来证明、 特别是增加了足够的前置通道或后置通道损耗、使得在没有 EVM 的情况下根复合体和端点无法正确链接。

    您能否再次告诉我们、您对此项目(插卡、主板、电缆等)的总体技术意图是什么? 使用 EVM 进行的测试应反映转接驱动器的位置和用途。

    此致!

    Evan Su