This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:ds90ub947-Q1和 ds90ub948-Q1 I2C 直通/I2C 直通全部

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315113/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-and-ds90ub948-q1-i2c-pass-through-i2c-pass-through-all

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

我有一个使用 CHIP FPDLinkIII ds90ub947-Q1和 ds90ub948-Q1的项目。 我引用了 https://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf 、其中涉及使用 I2C 直通或 I2C 直通所有函数。 我想使用 ds90ub947-Q1的 I2C 直通函数。 我在数据表 ds90ub947-q1.pdf 中找到 DES ID 寄存器、但我找不到任何要写入 DES 别名 ID 的寄存器。 请帮助我如何配置它、并向我介绍  I2C 直通的差分与 I2C 直通的所有情况。 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le:

    在94x SER 上、DES 没有别名。  您 可以通过 DES 地址写入 DES 寄存器、该 DES 地址将在建立锁定后通过 BCC 自动加载到 SER 寄存器0x06。

    Unknown 说:
      I2C 直通与 I2C 直通与全通的差别

    直通-此 I2C 控制允许与所有远程器件进行通信、这些远程 器件的器件 ID 和相应的器件别名字段已定义到本地器件(Ser 或 DES)中。

    直通所有-此控制启用未对 本地器件(Ser 或 DES)寻址的串行链路上的所有 I2C 事务。

    请观看本视频: 信息娱乐(IVI)反向通道基础知识

    如果您还有任何问题、请 分享方框图以阐明系统 DS90UH947-Q1:远程 I2C 命令

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    谢谢您的答复、但我仍有一些问题。

    1.在文档 https://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf 中。 我看到如下所示的连接模型。 因此、我想知道如果  DES 没有别名地址寄存器、如何区分具有相同 I2C 地址的2个解串器

    2.关于 I2C 直通

    在这种情况下、假设串行器(0x30)、解串器(0x31)和远程从器件(0x32)之间的 I2C 地址是差分的。  使用时 I2C 直通式全部 ,如果传播地址为0x32的 I2C 消息,远程从机是否可以接收此消息?

    希望有你的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le:

    1. 为了阐明您的系统配置、您能否分享您想要的确切图表? 我只是想确保复制模式对于您的系统是否可行。  请注意、947可用作1:2中继器、这意味着它可以将同一视频推送到两个解串器。
    2. 可以。 你是对的。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助!!!