This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:IC 标记

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315688/max3232-ic-marking

器件型号:MAX3232

尊敬的团队:  

MPN MAX3232IDR、"13ADHKM"标记在 IC 正文上、我是否知道此标记的含义? 是否是具有批号的 Datacode 2023+?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    顶行的前两个字符是此器件的生产日期代码。 在这种情况下、"13"表示器件于2021年3月完成生产(格式为"YM"-年后以月为单位)。 此日期应与订单发货标签上包含的日期一致。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 埃里克