This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:如何确保 VOH 超过4V

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315719/am26c32-how-to-ensure-voh-is-over-4v

器件型号:AM26C32

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 AM26C32、并且对 VOH 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 AM26C32的数据表、VOHmin 为3.8V。
由于接收端 CPU 的 VIHmin 为4V、因此我需要确保 AM26C32的 VOH 为4V 或更高。

您能回答下列问题吗?

① AM26C32IPWG4的 VOH 在3.8V 下是否正确?

②当使用 VIH 最小值4V CPU 接收输出信号(3.8V)时、我应该配置哪种外部电路?

・如果将一个上拉电阻器连接到输出端子 Y、电压绕回是否有问题?
我认为由于输出端子有一个齐纳二极管、所以没有问题、这是正确的吗?

③What 是否为可施加到输出端子 Y 的电压? 配置是否通过上拉电阻器连接到5V 输出端子的额定范围内?

可施加到输出的电压为–0.5至 VCC + 0.5。
当 AM26C32的电源关闭时、它需要为0.5V 或更低。 是这样吗?

④What 是另一款具有最小4V 输出的4通道接收器?

我找不到任何其他产品 VOHmin>4V。

⑤Datasheet P. 6图5-1. 输出电压与输入电流间的关系显示了输出电压和逻辑输入电流之间的关系。

似乎可以通过将逻辑输入电流降至5mA 或更低来将输出电压增加到4V 或更高。

如果可以、您能否告诉我如何限制逻辑输入电流。

⑦Could 如果有任何其他方法来确保 VOH 为4V 或更高,请告诉我。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图5-1被标出错误;X 轴应该是输出电流。

    VOH 指定为6 mA 的输出电流、即最坏情况下的输出电阻为200 Ω。只有使用强下拉电阻时才会产生该电流; 当您有一个上拉电阻器或没有电阻器时、实际输出电流将为 µA μ A、而实际输出电压将高于4.9V。

    当 AM26C32的电源关闭时、您不得对输出施加电压。 总的来说、最简单的解决方案是将上拉电阻器连接到同一个电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我了解。 连接强下拉时、输出为3.8V。  

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作  

    此致、

    真一市