This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221E

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315876/max3221e-max3221e

器件型号:MAX3221E

您好  


我正在 为我们的产品寻找跟进部件(不含 R)、但我的供应商提供了包含 R 的我部件编号。

请让我确认使用 R 和不使用 R 的部件号之间的差异。

MAX3221EIPWR

AM26LV31EIPWR

OPA690IDR 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有字母表示管装、"T"表示小卷带、"R"表示大卷带。 芯片是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Okamoto-San、

    克莱门斯是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    埃里克·哈克特