This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:默认代码和链路训练

Guru**** 2926490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316104/ds125df111-default-code-and-link-training

器件型号:DS125DF111

大家好、

我对 DS125DF111有3个问题、您能帮我吗?

1.如果客户使用外部 EEPROM 但尚未对 EEPROM 进行编程、那么 DS125DF111在具有 VCC 后是否仍能正常工作?  

2.遵循问题1、如果问题1的答案为"是"、那么适应模式是什么?  

DS125DF111无法使用链路训练、对吧? 我记得我在其他线程中看到 DS125DF111不需要链路训练、只需仔细检查即可。

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    Unknown 说:
    1. 如果客户使用外部 EEPROM 但尚未对 EEPROM 进行编程、DS125DF111在具有 VCC 后是否仍能正常工作?  [/报价]

    我做了一个实验对此进行测试。 我将 DS125DF111配置为 SMBus 主模式(ENSMB =悬空)、但没有将 EEPROM 连接到 SDA/SCL 线路。 为器件上电后、我发现 DONE#引脚从未被拉低(表示 EEPROM 读取已完成)、并且重定时器控制从未恢复到 SMBus 从模式。

    因此、如果没有编程的外部 EEPROM、重定时器就不能在 SMBus 主模式下工作。 如果 ENSMB 引脚被拉高(SMBus 从模式)或拉低(外部引脚控制模式)、则可以使用重定时器。

    Unknown 说:
    3. DS125DF111无法使用链路训练、对吧? 我记得我在其他主题中看到 DS125DF111不需要链接训练、只需再次检查即可。

    正确、我们的以太网重定时器不支持链路训练、但我们有多个支持链路训练的以太网转接驱动器。

    [/quote]