This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610是否支持数据旁路? 它能够支持高达125MB/s 吗?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314475/ds125df1610-can-ds125df1610-support-data-bypass-can-it-support-up-to-125mb-s

器件型号:DS125DF1610

DS125DF1610是否支持数据旁路? 它能够支持高达125MB/s 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DS125DF1610支持 CDR 旁路模式。 请注意、信号仍将通过 EQ 块。 可通过以下寄存器写入来启用它。

    • 0x09[5]=0b1 (覆盖位)
    • 0x1e[7:5]=0b000 (原始数据)

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 旁路支持高达125Mbit/s? 是否有任何文档发送给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    是的、DS125DF1610在原始数据模式下支持125Mbps 的速率。 请注意、信号仍将通过 EQ/CTLE 块、无法被禁用。  最小 CTLE 设置在5GHz 时应用~4.5dB 升压。 此外、请在寄存器映射中注意此注释。

    此致!

    卢卡斯