This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:原理图检查

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314671/sn75lvpe5412-schematic-check

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5421

您好

您能否帮助检查 SN75LVPE5412原理图以及是否需要调整  

此外、我还要介绍 SN75LVPE5412和 SN75LVPE5421。 对于这两者在 TX 或 RX 上是否有任何电缆长度要求?  

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-PCIEX16-GEN5-S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    以下是我的评论:

    • 我不熟悉这个原理图软件的表示法、元件值之前的"@"符号是否意味着"不包含"?
    • 我看到 RSVD1/2引脚通过0.1uF 电容器接地。 当前版本数据表中的指导说明、它们应通过迹线或0欧姆电阻器接地。
    • 似乎器件配置为引脚模式、EQ 设置为指数5、平坦/直流增益为0dB、确认这些是预期的设置
    • 在单个器件电源上、我目前看到有两个0.1uF 电容器和一个10uF 电容器
      • 数据表建议每个器件一个1uF 电容器、而不是每个器件一个10uF 电容器
      • 则可以在四个器件之间共享10uF 的电容器、

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    1. 是、"@"符号表示不应组装此元件。
    2. 电路已更新为0欧姆至 GND。
    3. 由于目前还没有有关电流电路长度的信息、请目前根据这些默认值对其进行配置。
    4. 剩余的0.1uF 已经被修改。

    并连接了经修改的电路。 请帮助复审任何其他问题。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../SN75LP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的更新。 我看到 RSVD 引脚已修改、但我认为客户对我的去耦电容器建议感到困惑:

    看起来他们刚刚从器件3V3_PCIEx 电源总线中移除了10 uF 电容器、而我的建议是将它们替换为1 uF:

    可在此处的共享电源总线上放置一个10uF 电容器:

    此致!

    Evan Su