This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811-Q1:信号强度与其他 T1 PHY 之间的关系

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315269/dp83tc811-q1-signal-strength-vs-other-t1-phys

器件型号:DP83TC811-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVM

此请求不只针对 TC811、而是更笼统的问题

我们提供的不同 T1 PHY 之间的驱动强度是否不同?  

n`t 是否可能因为信号不需要满足标准而放大信号?

在更长的电缆长度下、客户注意到通信通道受到很大的

由于数据速率较低、因此无法选择 T1L。

您是否会推荐特定的 PHY?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    根据 IEEE 规范的定义、我们所有的100Base-T1和1000Base-T1 PHY 都支持15m 的电缆长度。 切换 PHY 可能不会带来改善。 您的应用中需要多长时间的电缆?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仅需要约1.5m、但由于变压器介于中间、阻尼较高。 从2m 处开始、阻尼过高、导致通信中断。

    此致

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在 DP83TC811EVM 上使用 DP83TC811S 进行了测试。

    初级侧绕组有一点拉伸、从而导致更高的漏电感。  

    他们所做的不是标准用例-他们可以控制发送和接收侧、也不需要遵循任何标准。

    那么、是否存在放大信号之类的方法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    您能否分享设置的方框图或图像? 在 EVM 之间放置变压器的目的是什么?  

    当您说"通信中断"时、这是否意味着位错误或链路中断?

    在建议前进路径之前、希望更好地了解应用。

    谢谢。

    大卫