This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 和 DP83822I 之间的差异以替换 Broadcom 的 BCM5241A1IMLG

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315674/dp83826e-differences-between-dp83826e-and-dp83822i-to-replace-broadcom_bcm5241a1imlg

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83822I

大家好、

我也有类似的问题、需要专家来评论。

客户正在调查更换 Broadcom BCM5241A1IMLG 的解决方案。

我搜索一些 E2E 和这些线程告诉我,如果不需要支持光纤,那么 DP83826ERHBR ;如果需要支持光纤网络,那么 DP83822I。

但我不明白为什么? 这两个器件之间的区别是什么? 为什么 DP83826E 价格更高,即使它可以支持光纤外壳?

我是有关以太网 PHY 的白人、您能帮助检查我们的器件是否可以替代 BCM5241A 吗?  

Br、

凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您的理解是正确的、DP83826和 DP83822之间的主要区别是826不支持光纤。 这两个部件都是代替 BCM5241A 的很好的解决方案。

    价格方面不能评论、因为这是技术论坛。 请联系您的营销联系人。

    此致、

    阿尔瓦罗