This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CANFD-LIN:BOOSTXL-CANFD-LIN 烧毁

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, LAUNCHXL-F28379D, EK-TM4C1294XL, TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315360/boostxl-canfd-lin-boostxl-canfd-lin-burned-out

器件型号:BOOSTXL-CANFD-LIN
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1LAUNCHXL-F28379DEK-TM4C1294XLTPS7B7702-Q1

我 按照 "将 TCAN4550-Q1连接到 MSP430 - CAN/LIN Booster Pack" (https://www.youtube.com/watch?v=Ab1m_bUUeGs)中的说明进行操作。 在看起来 是德州仪器(TI)标识的视频中、他说"简单地将它们推在一起"、没有提到 J11和 J12、但只删除了 J12 (5Vdc)。  然后他说要将 USB 电缆连接到 LaunchPad、但 也没有说从 MPU 板上移除分流器。 最终、两个 SPI 转 CAN FD SBC + LIN BoosterPack 稳压器显然会使 BoostPack 和 LAUNCHXL-F28379D 及 EK-TM4C1294XL 过热并过度电压。  这导致所有四个故障在不同的区域、如 SPI 和电源电路、以及桌面 USB、它们在重新启动后恢复。

随后、我重新阅读了 SLLU216–2019年7月- SPI 转 CAN FD SBC + LIN 收发器 BoosterPack 用户指南、并找到了 "2.1.4 TPS7B7702-Q1 (外部 LDO)"部分中的注意事项。  我建议将其前面放在2.1节中、并在图2中添加这方面的注释。  此外、跳线未预安装、客户可根据需要安装跳线。  

我按照视频说明尝试让 TI 免费将两个 SPI 替换为 CAN FD SBC + LIN BoosterPack、但他们会将我交给您。  请告诉我您的看法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    感谢您的反馈、很遗憾听到您有任何问题。  我们没有看到任何其他类似问题的报告。  我将通过直接向您的 E2E 帐户关联的地址发送电子邮件来跟进您的问题。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以观看视频、按照  SPI 中有关 CAN FD SBC + LIN 和  LAUNCHXL-F28379D 或 EK-TM4C1294XL 的说明进行操作、并了解发生了什么情况、或者向具有相关知识的人咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    您是否收到了我发送给您的电子邮件?  如果不是,让我知道,我将再次发送它。

    此致、

    乔纳森