This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:交流耦合电容器位置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316570/tusb501-q1-ac-coupling-cap-location

器件型号:TUSB501-Q1

大家好、

感谢您对下方 E2E 的答复。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274630/tusb501-q1-short-to-battery/4830148#4830148

我了解如下所示的 Tx 侧保护、但我想保护 Rx 端口免受21V 电池短路的影响。

在这种情况下、我是否也应该在 Rx 侧放置类似的组件?

您能否建议如何防止 USB type C 连接器 Rx 侧出现电池短路?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    只是确认一下、您是否像我们之前讨论的那样尝试保护同一501上的 RX 引脚?

    或者您是否尝试保护 连接器侧的 RX 通道?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    它是连接器侧的 Rx 通道。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    在这种情况下、您应该能够使用我们为您链接的 E2E 中的 TX 端所描述的相同方法。

    唯一的变化是将交流耦合电容器设置为330nF 而不是100nF。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩