This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:需要 UL 编号

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316950/ts3usb221-need-ul-number

器件型号:TS3USB221

尊敬的先生:

我们在 服务器设计中使用部件号 TS3USB221、在 BIS 审批过程中、我们需要提交 配电开关的 UL 编号和 IEC 标准。

kindy 共享相同的。  

谢谢、此致

Padmapriya P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB221是一种信号开关、而不是电源开关、因此不存在此类数字。 和 UL 认证仅适用于终端产品、而不适用于组件。