This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:此器件的内置信号调节版本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316693/tmuxhs4412-version-of-this-device-with-built-in-signal-conditioning

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: DS160PR421

大家好!  

我想知道是否有与此器件类似的内置信号调节器件?

谢谢!  

此致  

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经添加、如果没有带内置信号调节的版本、是否存在可处理 TMUXHS4412数据表中列出的协议的互补外部信号调节 IC:  

    外设组件快速互连(PCIe)第1.0、2.0、3.0、4.0代

    •USB 4.0•通用串行总线(USB) 3.2第1.0代、2.0代

    •串行 ATA (SATA/eSATA)•串行连接 SCSI (SAS)

    •显示端口(DP) 1.4、2.0

    •Thunderbolt (TBT) 3.0

    •MIPI 摄像头串行接口(CSI-2)、显示串行接口(DSI)

    •低压差分信号(LVDS)

    •串行器/解串器成帧器接口(SFI)

    •以太网接口

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利您好:

        

        DS160PR421/412与 TMUXHS4412引脚相同、还具有适用于 PCIe 第4代的信号调节功能、但我们没有其他与 TMUXHS4412引脚相同的引脚。

       

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我会查看建议的器件型号:)。