This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:协议支持

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316684/ds280mb810-protocol-support

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件:DS125MB203

大家好!

我正在寻找一些关于此器件可以调节哪些协议的建议、具体来说、这可以用于 USB 2.0-3、HDMI、DVI、DisplayPort 和以太网、如果没有人可以建议调节 IC 可以在单个应用中处理所有这些协议? :).  

提前感谢

此致  

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    DS280MB810是一款与协议无关的器件。 因此、只要电气接口满足要求、它就可以用于不同的应用。 通常、该部件用于 SAS/SATA 和以太网。 鉴于您提到的其他协议、只要电气接口满足您的应用需求、我们就可以满足您的要求。 此外、还建议您使用 DS125MB203 IBIS-AMI 模型来检查信号完整性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这是辉煌的:)。