您好的团队
我喜欢在处理器和显示器之间使用一根500毫米的电缆。 使用3M 的高质量双轴电缆时、所需频率下的插入损耗小于5dB、可通过 SN65DPHY440SS 进行补偿。 但是、MIPI D-PHY 规范 V1.1指出最大飞行时间为2ns、显然无法进行补偿。
即使电缆导致往返时间较长、显示屏的返回通道是否仍能正常工作?
考虑到 SN65DPHY440SS 本身有>12ns 的延迟、该芯片最初如何符合 MIPI D-PHY V1.1标准、因为它违反了飞行时间要求?
感谢您的澄清
此致
斯特凡