This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:MIPI-DSI 至 HDMI 1.4/2.0

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311185/tfp410-mipi-dsi-to-hdmi-1-4-2-0

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件:DS90CF386SN75DP139

大家好、

我的客户请求了一个  MIPI-DSI 转 HDMI 1.4/2.0的桥接解决方案。  

我阅读以下解决方案、这可以满足上述要求吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053785/tfp410-device-to-convert-from-mipi-dsi-to-hdmi

此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、S Matthew、

    DS90CF386似乎不支持全高清。 因此、下面的解决方案能够支持一些 HDMI 1.4数据速率、但不能支持 HDMI 2.0。  

    我建议、对于 MIPI DSI 转 HDMI 解决方案、可采用支持高达 HDMI 2.0解决方案的 DSI86 + DP 转 HDMI 有源协议转换器。 DSI86可支持全高清、适合60fps 4K 4096 × 2304分辨率(18bpp 颜色)以及60fps WUXGA 1920 × 1200分辨率和3D 图形显示(120fps 等效)。 但遗憾的是、我们没有有源 DP 到 HDMI 协议转换器。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach、

    您能为  DP 到 HDMI 有源协议转换器推荐合适的器件吗?

    CAN DSI86 +  SN75DP139符合此要求。

    谢谢、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有活跃的 DP 到 HDMI 协议转换器、我不知道您可以使用任何 IC。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

    请单击该"已解决我的问题"按钮以关闭该主题。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP 到 HDMI 有源协议转换器、您可以使用此器件作为可能的解决方案、 https://www.kinet-ic.com/mcdp5200/。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David 的耐心观看。

    S. Mathew、您是否需要任何进一步的帮助?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach。