This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:支持两个不同的 I2C 地址

Guru**** 2931510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TCA9543A, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314644/tusb422-two-different-i2c-addresses-support

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TCA9543ATS5A23157

尊敬的团队:

希望您做得好!

最近、我们的客户希望在新项目中使用 TUSB422。

他们想知道、TUSB422如何支持两个不同的 I2C 地址。

您能帮我提供您的建议吗?

非常感谢!

此致、

锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422的 μ I²C 地址始终为0100000。

    您试图解决的实际问题是什么? 如果您希望在同一总线上有两个 TUSB422器件、请使用 TCA9543A (通过 μ I²C 控制)或 TS5A23157 (通过单独的 GPIO 控制)等开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高氙 气灯  

      就像 Clemens 说的、 TUSB422的 μ I²C 地址  固定为0100000。 您在同一个板上有两个 TUSB422?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    非常感谢您的回复!

    我会与客户联系、以获取更多信息。

    顺便说一下、我们是否有像 TUSB422这样支持 PD 3.1的新型 PD PHY?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯                                                                                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    非常感谢您的回复!

    我会与客户联系、以获取更多信息。

    顺便说一下、我们是否有像 TUSB422这样支持 PD 3.1的新型 PD PHY?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    我为客户的案例绘制了一个简单的方框图、如下所示:

    客户希望在由 MCU 控制的 USB 集线站中使用两个 TUSB422、因此他们想询问 TUSB422是否具有不同的地址。

    您能帮助我检查一下这个新原理图是否可以正常工作吗? 客户准备 添加 TS5A23157。 开关的使用方式是否像这样?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个方框图可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    明白了!

    非常感谢您的支持!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    顺便说一下、我们是否有 像 TUSB422这样支持 PD 3.1的新型 PD PHY?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高氙气:

       除 TUSB422外、我们没有任何新的 PD PHY。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    哦,我知道了!

    非常感谢您的回复~

    此致、

    锂氙气灯