This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:WUR 和 WUP 发送

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315893/dp83tc812s-q1-wur-and-wup-transmit

器件型号:DP83TC812S-Q1

您好,

  您能否解释一下器件将在什么条件下传输 WUP 和 WUR?

  我们来讨论一下 为方便起见、两个 DP83TC812连接在一起的条件。

  我认为该器件会在本地唤醒后发送 WUP。 我对吗? 这是传输 WUP 的唯一方式吗? 角色(主/从)问题剂量?

  我对 WUR 的定义感到困惑、它是"唤醒请求(在主动链路中通过 MDI 发送差分信号以重新启动唤醒转发)"。 如何理解"主动链"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehu:

      我认为设备将在本地唤醒后发送 WUP。 我对吗?

    ,这是传输 WUP 的唯一方法吗?

    是的、这是通过 MDI 在我们的器件上通过 TC10传输 WUP 的唯一方法。 您是否在寻找其他传输方式?

    给角色(主/从)添加剂量?

    一个 PHY 必须配置为主 PHY、一个 PHY 必须配置为主 PHY 才能建立链路。 哪个 PHY 是从器件、哪个 PHY 是主器件不应影响 TC10。  

      我对 WUR 的定义感到困惑,它是"唤醒请求(在激活链接期间在 MDI 上发送差分信号以重新启动唤醒转发)"。 如何理解"主动链"?  [/报价]

    主动链是指 两个连接的 PHY 已经确定能够通过 MDI 接口(由标准100Base-T1定义)相互通信。 这由连接寄存器0x1或连接 LED 指示。  

    以下视频可能对您有所帮助:

    https://www.youtube.com/watch?v=mlHAHTlTUxU

    更多资源:

    https://www.ti.com/lit/an/snla411/snla411.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla417/snla417.pdf 

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83tc812s-q1.pdf (数据表)

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

       主动链是指两个连接的 PHY 已经确定能够通过 MDI 接口(由标准100Base-T1定义)相互通信。 这由连接寄存器0x1或连接 LED 指示。  

      问:在主动链路期间、两个 PHY 都已唤醒。 我对吗? 如果是,为什么将其称为" 唤醒 请求"? 如何使用 WUR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    WUR 在 Wake Forwarding 中使用。 唤醒转发 是 在其中一个 PHY 远程唤醒时唤醒连接到同一唤醒线路(通过 WAKE 引脚)的其他 PHY 的一种方法。

    例如、在下图中、PHY 1和 PHY2处于睡眠模式、而 PHY 3-6处于睡眠模式。 如果 PHY1通过活动链路向 PHY2发送一个 WUR、它将  在唤醒线路上转发一个宽度大于40μs 的脉冲、以唤醒连接到同一唤醒线路的其他 PHY。

    发件人: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13236.pdf 

    此致、

    梅利萨

x 出现错误。请重试或与管理员联系。