This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于链路中断对 LED 输出的反应时间

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315136/dp83867e-about-link-drop-reaction-time-to-led-output

器件型号:DP83867E

感谢你的帮助。

我正在考虑一个工业以太网应用。

请参阅数据表修订版 C

可以使用 LEDCR1 (ADR:0x0018)寄存器设置 LED_GPIO、LED_0、LED_1、LED_2引脚。
如果您设置寄存器值0000b:链路被擦除(建立链路)、请告诉我们 LED 输出链路丢失的响应时间。
基于图20中 T1窗口所示 DP83867E 链路断开机制的时间在100Mbps 模式下被描述为小于1ms、在1000Mbps 模式下被描述为小于0.5ms、但考虑这是否正确?

此外、有一个针对实时应用的被称为快速链路丢弃的功能、但是如果启用了这个功能、是否可以假定这个功能也将被反映在对 LED 输出的响应中(10us 或者更少)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hori-San:

    我想问一下、您指的是哪一个数字? 我只是想确认一下我们查看的是相同的数据表、因为我们的最新数据表是版本 D。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    感谢您的答复。

    修订版 C 数据表中有一章名为``8.4.6.3快速链路丢弃(FLD)"、但它已从修订版 D 数据表中删除。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hori-San:

    感谢您指出这一点。 我与团队内部讨论本课程被意外删除。 我们将在数据表的新修订版中发布这些幻灯片。 小于10us 的快速链路丢弃信息正确。 但是、与10us 相比、LED 响应所需的时间会有一定的延迟。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    感谢您的确认。
    这意味着它被错误地删除。 我们了解。
    我知道它可以在10us 内响应、但直到 LED 输出之前有一个轻微的延迟。
    谢谢你。