This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS171:UART 星形拓扑

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS171, SN65LBC170, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314494/sn75als171-uart-star-topology

器件型号:SN75ALS171
主题中讨论的其他器件: SN65LBC170THVD1500

您好、

我的客户通过使用 SN75ALS171使用了 MCU UART、并想对 UART 使用星形拓扑。

但此器件只能支持0-70C、我的客户希望工业级器件支持相同的功能。

您能推荐给我吗?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,

    我们的一位工程师将在业务结束时与您联系2024年01月19日。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您引用的器件看起来不像它需要最大数据速率、因此我不确定、但它看起来最接近您所询问的器件是  SN65LBC170、这是一款支持高达85°C 温度的3x TX/RX RS485半双工收发器。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby:

    感谢您的答复、那么对于  支持高达85°C 的3x TX/RX RS485半双工收发器、您建议使用哪种部件。

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LBC170便可工作。

    但更便宜、更强大的解决方案是使用三个现代单通道收发器、例如 THVD1500或 其多种变体之一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您建议对于  支持高达85°C 的3x TX/RX RS485半双工收发器使用哪一个器件。

    我们唯一的选择是 SN65LBC170。

    正如克莱门先生指出的,如果你想要一种新的(现代),你需要使用3个单通道收发器,如 THVD1500。 缺点是尺寸和更多的分立器件。  

    -鲍比