Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 尊敬的支持团队:
DP83822IF 处于 FX 模式、当与流量连接并拔出时、将无法建立链路。
是否有寄存器或方法可以解决此问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan!
我很清楚你的困境。 数据表的第8.4.4.2 100Base-FX 部分中有一条 说明、描述了此问题、以及我在下面链接的常见问题解答。
基本上、这是 DP83822的一个已知问题。 链路状态在光纤中不会改变、为了获得正确的链路状态、必须在读取寄存器0x1之前执行软复位(设置寄存器0x1F = 0x4000)。

此致、
阿尔瓦罗