This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4251PA:RSSI 带宽

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315621/onet4251pa-rssi-bandwidth

器件型号:ONET4251PA
主题中讨论的其他器件: ONET4201PA

团队、您好!  

是否有关于 ONET4251PA 和 ONET4201PA RSSI 电路带宽的信息。 我需要监测几 kHz 范围的变化。  

提前感谢。

此致、  

鲁珀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Rupert,

    RSSI 带宽应与中的数据带宽相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您要找的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh:  

    感谢您的回答。 很遗憾、我认为这不是我要找的。

    我认为 RSSI 信号与 RMS 检测器的输出相当、并且我对 进行积分来估算 RSSI 检测器的截止频率的时间间隔长度感兴趣(或者假定检测器的带宽具有低通特性)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Rupert,

    现在就让我们看看这个。 不确定是否存在数据是诚实的,但如果它确实会发送你的方式,尽快我可以.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Rupert,

    我将该 TT 重新分配给了能够提供更多帮助的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupert:

    已检查此器件和类似的限幅放大器。;但是、我无法找到 RSSI 带宽/频率响应。

    此致、Nasser