This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:器件 ds100df410sqe/nopb 的建议工作结温是多少?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316795/ds100df410-what-is-the-recommended-operating-junction-temperature-for-device-ds100df410sqe-nopb

器件型号:DS100DF410

数据表中列出了最高结温和建议的工作环境温度、那么该器件的建议工作结温是多少?


谢谢。
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我计算了建议的最高结温= 103.8C。

    • 结温=环境温度+(功耗*结至环境热阻)
    • 建议的最高环境温度:85°C
    • 结至环境热阻:26.1 C/W
    • 平均电源功耗:720mW

    此致!

    卢卡斯