This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 64位存取

Guru**** 2519580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314639/xio2001-pci-64bit-access

器件型号:XIO2001


尊敬的技术支持团队:

当执行 PCI 64位访问(将多达32位作为电路进行连接)时、

当进行不符合对齐要求的访问(只读)时、从 XIO2001ZWS (PCI 启动器侧)的周期不是预期的访问。

我想确认为什么会出现这种情况。

 

请在您负责 E2E 时立即回复、因为我们希望通过 TI FAE 向您发送详细完整的方框图和 PCI 访问波形文档。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我不确定我是否完全理解提出的问题、而不知道进一步的细节。 另外、您能否说明一下、当您指出访问 不符合对齐条件时、您的意思是什么?

    请让您的 TI FAE 根据需要发布详细信息。 如果需要、可以在内部 E2E 上完成此操作。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我把 详细的信息分享给了 TI FAE、他会给大家的。

    您能与他保持联系吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    谢谢。 我会和 FAE 保持联系。

    此致!
    大卫