This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:RS -485总线中未供电节点的损坏风险

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313959/ds16f95qml-sp-damage-risk-of-an-unpowered-node-in-rs-485-bus

器件型号:DS16F95QML-SP

您好!

在 RS DS16F95QML-SP 总线架构中、如果节点(DS16F95QML-SP)断电、则元件是否会因总线中的其他受电节点而损坏?  此外、 RS 至485总线上未通电的 DS16F95QML-SP 是否存在任何可能导致未通电电路板上出现异常、例如其 VCC 引脚上的电压升高(通常应~0V)?  如果可能、您能否与我们分享  DS16F95QML-SP 的输出级以便检查保护选项?

此致、

Zafer Çalışkan ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许总线电压在−10V 到+15V 之间、即使在断电时也是如此、因此不会出现不明的泄漏。

    指定的输入电流(II)表明接收器的输入阻抗(至少为12 kΩ)在断电时不发生变化。 我不知道此电流是流入 GND 还是 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zafer:

    第一个问题-流明正确、总线引脚可以处理-10V 至15V 电压、而独立于 VCC -因此有源总线不会损坏未供电节点。 未供电的节点仍会加载总线-因此、您不能仅通过关闭节点来增加在线的节点数量、就像需要注意的那样。  

    对于第二个问题-如果您在指定的工作范围内使用器件、RS -485器件将不会将信号反馈到 VCC。 具有 RS -485要求的大共模输入范围+它是一个多点总线 RS -485必须防止反向供电、否则 RS -485会是一个可怕的器件、用作接地电位差可能会破坏控制该器件的电源系统 。 因此没有增加 VCC 的风险-流入未上电器件的电流应分流到地。 我们不共享器件的内部原理图、但遵循数据表中的额定工作范围时、反向供电不是问题。  

    此致!

    帕克·道德森。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回答。 R 和 D 引脚呢? 当  DS16F95QML-SP  未上电且其他节点主动进行通信时、是否可能存在泄漏电流?   

    此致、

    Zafer Çalışkan ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zafer:

    我为延误道歉-我昨天生病了。  

    对于 D (和 DE、/RE)引脚-绝对最大电压与 VCC 无关、这意味着 D 引脚将在 VCC = 0V 期间处于高阻抗、并且它不应反向供电。 如果这里有一个二极管、它的最大额定值将包括" VCC + x (通常为0.3V)"。  

    对于"R"引脚,它没有指定,我们也没有指定它(我们不保证它);它不应该基于其设计反向供电,但它没有指定。 通常、我们不指定这是因为如果"R"引脚被上拉-它通常是用自己的电源上拉的、如果不是、我们建议它应该是(或根本没有上拉)-器件在这里不需要上拉、 但很多控制器会)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森