This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:器件推荐

Guru**** 2928950 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41, TS3USB221A-Q1, TS3USB3031, TS3USBA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317693/ts3usb221a-q1-device-recommend

器件型号:TS3USB221A-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3USB3031、TS5USBC41 TS3USBA225

大家好、

您能帮忙检查一下我们是否有与 TS3USB221A-Q1类似的器件、是否可以满足以下要求?

IO:1.8V 固定电压。

电源:3.8V。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我推荐查看 TS3USBA225、TS5USBC41或 TS3USB3031。 这些器件提供类似的功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安