This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 2.0合规性测试问题

Guru**** 2918320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317820/tusb1210-usb-2-0-compliance-testing-question

器件型号:TUSB1210

我们的 DUT 支持 USB 2.0器件模式。

我们的 DUT 使用连接到 嵌入式处理器的 TUSB1210 Phy。

TUSB1210本身是否支持 USB 2.0物理层器件测试(它是否支持眼图测试所需的 USB 2.0规范第8.4.8节 TEST_MODE 数据包?) 或者嵌入式处理器是否需要为此添加支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

       TUSB1210 可以支持 USB2.0规范第8.4.8节 TEST_MODE ,这是 Linux 系统吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    不、这不是 Linux 系统、而是定制操作系统。

    谢谢。
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、标记:

         这是  任何系统的 USB2测试过程。

    此致

    布赖恩