This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [USB2.0 BC1.2]请告诉我可以检测到主机端为 SDP 的 IC。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317644/usb2-0-bc1-2-please-tell-me-the-ic-that-can-detect-that-the-host-side-is-sdp

主题中讨论的其他器件:BQ24392

我正在寻找一款像 MAX14576这样的 IC、虽然它是由不同的制造商提供的。

所需规格:
・能够检测"SDP"和"其他(CDP、DCP 等)"
・检测结果可通过 GPIO 输出输出输出输出为高电平/低电平

如果您有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂本市您好:

       BQ24392具有与 MAX14576相同的 BC1.2功能、请查看 TI.com 上的数据表 SLIS146G。

    此致

    布赖恩